欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

侧浇口的浇口封闭时间计算示例

  • 2022.01.17 16:19:41
  • 米思米
  • 3655

问题

 如【图1】中所示的侧浇口,预测其浇口封闭时间大约会是多少秒?
 成型材料为ABS树脂(天然材料)、熔融树脂温度为230、成型产品取出温度为90、型腔表面温度为50

侧浇口的浇口封闭时间计算示例

解答例

 侧浇口的浇口封闭时间可根据下式进行预测。
 当浇口形状为长方形(侧浇口或底部浇口)时,使用以下公式。

 tSR=1/XlnY

   X=π2α1/k2+1/l2+1/b2
   Y=64/π2((θr-θm/θe-θm))
   tSR:浇口封闭(sec

    α:型腔表面温度下的树脂热扩散率
    α=λ/c·ρ=0.0827
    λ:树脂的热导率(kcal/m·h·
    c:树脂的比热(kcal/kg·
    ρ:树脂的密度(kg/m3
    θr:熔融树脂温度230
    θe:成型产品取出温度90
    θm:型腔表面温度50
    π=3.14
    k:浇口深度1mm
    b:浇口宽度2mm
    l:浇口面长度3mm

 因此,

 tSR

1/Xln Y


1/1.11ln29.2


3.04(sec)
   

 X

π2α(1/k2+1/l2+1/b2)


3.1420.0827(1/12+1/32+1/22)


1.11
   

 Y

64/π2((θr-θm)/(θe-θm))


64/3.142((230-50)/(90-50))


29.2

 所以结论是,预计浇口封闭时间为3.04sec

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities